轩豊公司(ShinyU)以生产高功率LED灯具闻名,主要生产40-500瓦的高功率LED灯具,以ShinyU品牌销售的天井灯、洗墙灯,「照得远」为最大特色。以两岸实绩来说,位于新竹竹北体育场的灯柱,有效照射距离超过130米,而上海浦东的全新大楼,一楼的高功率洗墙灯,可以照亮整片20几层楼高的外墙。
执行长林景清早年在工研院机械所,21年前转任均豪精密公司总经理,娴熟半导体产业,对太阳能及风光互补也不陌生,后来涉入LED路灯,就此踏上这条不归路,也成为LED 达人。他分析,LED效率提升,节电效益也增加,投资期从过去3-4年,缩短至目前一年半甚至一年以内;反观诉求创电的太阳光电系统,回收期最快也要5年以上,两者有明显的差别。
轩豊使用的电源八成来自明纬,年采购量超过一万盏。林执行长表示,明纬的MEAN WELL名声太响亮,有时是「客户指定采用,灯具商不得不用」。明纬提供全电压电源及7年保固的最大支持。
诸多因素成就轩豊的好质量,该公司采用COB光源,在解热、导热及散热拥有多种专利,开发10多种光学设计,在不同应用场合均有最佳的光效,省电效率甚至达至90%。林执行长说,500瓦的ShinyU灯,可取代2,300瓦HID灯,也创下 SGS测试6,000小时零光衰的记录。他举例竹北体育场运动公园内的4支大灯柱,每支共有55盏灯,其中10 盏换成LED,但晚上只需开6-7 盏就能提供晚间民众运动足够的光照,为节能省电的最佳例证。
更多公司讯息,欢迎浏览轩豊照明官网(http://www.shinyou.com.tw)。