2023台北國際電腦展明緯展示系統電源解決方案 橫跨多元應用
集團品牌中心 / 李奕慧
elyse@meanwell.com
2023台北國際電腦展(COMPUTEX)將於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館、2館盛大展出,為期4天的展覽將集結國內外資通訊廠商及新創業者,跨界整合創新軟硬體技術、展示最新科技產品,創造更多技術革新的火花!

全球標準電源領導品牌明緯企業,今年積極推動系統電源解決方案與相關應用,持續擴大營運動能,攜手聯源集團旗下的聯源精密 (POWERNEX PRECISION),開拓全新商機!
高功率、高效能、具備電源管理功能的高端電源需求已是大勢所趨,明緯「系統電源」以具備高效率、高可靠度與並聯功能的產品組合-128kW機架式全數位電源NCP-3200,結合19”*1U機架組成電源系統,再將機架電源系統並聯組裝於標準型19”機櫃,組合成系統電源,搭配具有完整通訊功能智能控制器CMU2,涵蓋電源系統與電源管理功能,可供資通訊伺服器電源系統市場應用。
隨著各國重視節能減碳議題,如何結合再生能源,有效整合供電與儲能已是未來趨勢。明緯以此為出發點,推出「直流集中供電解決方案」,DC 380V高壓集中供電可使用於資料中心、充電系統,亦可結合照明系統搭配高壓輸出電源供應器UHP-1500-HV和DALI-2 數位照明控制器DLC-02 使用,大幅降低不必要的電力損耗與額外電源成本。此外,DC 48V的低壓集中供電可搭配UHP系列電源供應器結合PoE乙太網路供電使用方式,提供客戶系統化應用。
高功率、高效能、具備電源管理功能的高端電源需求已是大勢所趨,明緯「系統電源」以具備高效率、高可靠度與並聯功能的產品組合-128kW機架式全數位電源NCP-3200,結合19”*1U機架組成電源系統,再將機架電源系統並聯組裝於標準型19”機櫃,組合成系統電源,搭配具有完整通訊功能智能控制器CMU2,涵蓋電源系統與電源管理功能,可供資通訊伺服器電源系統市場應用。
隨著各國重視節能減碳議題,如何結合再生能源,有效整合供電與儲能已是未來趨勢。明緯以此為出發點,推出「直流集中供電解決方案」,DC 380V高壓集中供電可使用於資料中心、充電系統,亦可結合照明系統搭配高壓輸出電源供應器UHP-1500-HV和DALI-2 數位照明控制器DLC-02 使用,大幅降低不必要的電力損耗與額外電源成本。此外,DC 48V的低壓集中供電可搭配UHP系列電源供應器結合PoE乙太網路供電使用方式,提供客戶系統化應用。

基於各產業對於綠能產品的殷切需求,明緯近期所推出的NTS/NTU系列逆變器與NPB系列充電器可搭配客戶端電池系統,為客戶無痛解決各種無AC電網場合所的電力供應問題。另外,能源回饋式雙向交直流電源供應器BIC-2200結合充電器和併網型逆變器功能,透過AC對DC電池充電,且能在1ms無縫反向進行放電,透過反向電源動作,將電池DC電回饋到AC市電電網,大幅提升能源使用率、降低碳排,自推出後獲得市場廣大迴響!

展覽期間將由擁有豐富產業經驗的產品經理與技術服務工程師,以實際案例結合最新的電源技術展出多元應用,歡迎經銷商、客戶與各界夥伴一同參與,期待您的蒞臨指導!
明緯攤位:台北南港展覽館1館 K區0204!