민웰 의 전원 제품 은 공장 제어, IT, 통신, 가전, 의료, 조명, 광고판, 보안 및 교통 분야 등 다양한 전자 설비 에 사용되고 있으며, 여러분 의 요구 를 만족 시켜 드립니다.
응용 분야
전원공급기에 와이어로프를 사용할 경우 어떤 주의사항이 필요한가요?
전원공급기를 설치할 때, 입력단과 출력단에 관계없이 모두 와이어로프를 사용해 연접해야 합니다. 또한 와이어로프를 선택 사용시에 고려하실 두 가지가 있는데, 하나는 정격전류 문제로 만약 정격전류가 부족하게 되면 와이어로프의 온도가 높아지는 현상이 일어날 수 있고, 심지어 불에 탈 수도 있기 때문입니다. 다른 하나는 압력강하 문제입니다. 와이어로프는 자체적으로 저항(impedance)을 가지고 있습니다. 전류가 흐르면 압력이 강하하게 되고, 만약 전압이 너무 많게 되면 부하단의 전압이 매우 낮게 되는데, 그러면 부하가 작동할 수 없게 됩니다. 실제 시스템 설계에 따라 아래의 와이어로프 사용 전류 압력강하의 건의표를 참고하여 주시기 바랍니다.
귀사의 어댑터(Adaptor)제품을 사용하고 있습니다. 각기 다른 국가의 AC 플러그는 어떻게 선택해야 할까요?
어댑터(Adaptor)는 일반적으로 하나의 전원선을 통해 필요한 전력을 공급합니다. 그리고 전원선에 연접된 어댑터 한쪽 끝의 해드 부분은 어댑터 규격서 중의 AC INLET사이즈로 선택합니다. 전원콘센트 한쪽 끝에 연결하는 플러그 또는 전압으로 말하자면, 국가마다 모두 다르므로 각 주요국가의 전압 및 플러그 비교표를 참고하여 선택하여 주시기 바랍니다.
주의항목: 1. 본 플러그는 전압을 전환 할 수 없습니다. 2. 본 비교표는 비록 국가, 전압 구분 플러그에 의거하였으나 같은 국가 내의 서로 다른 지역으로 인해, 전압 및 플러그형식이 다르므로 사용 전 먼저 확인이 필요합니다.
원격조정 감시기능을 사용할 때의 주의사항은 무엇이 있나요?
먼저 아래의 배치도에 따라 +S를 부하의 플러스 극에 연결하고, -S는 부하의 음극단자에 연결합니다. 또한 노이즈 간섭을 피하기 위해 와이어로프는 트위스트 와이어가 필요하며 동력선으로 부터 멀리 떨어져있어야 합니다. 또한 만약 부하가 동적 부하(주파수가 1kHz보다 크다)로 되어 있으면, 부하단의 소음변화가 크고 원격조정감시기능에 간섭을 주기 쉽게 됩니다.
이 소음을 억제하기 위해 부하단에 커패시터를 통합하실 것을 제안합니다. 이 커패시터는 정격 ripple전류가 부하전류의 0.2배 큰 것을 확보해 선택해야 하며, 정격전압은 부하전압보다 커야 합니다.
만약 민웰 지능충전기에 내장된 곡선이 전지규격에 부합하지 않을 경우, 자체설정이 가능한가요? (비디오 지침서 포함)
가능합니다, SBP-001은 소프트웨어 편집을 통해 민웰의 지능 충전기로 프로그램 작성이 가능합니다. 예를 들면 ENC시스템, RPB시스템 및 RCB 시스템입니다. 하드웨어인터페이스를 통해, 충전기와 계산기간을 연결해 교류시킬 수 있습니다. 제공되는 기능은
충전곡선을 조정합니다: 정전류 수치, 정전압 수치, 충전압수치 및 전류수치 절감 모두 설정 및 조정할 수 있습니다.
베터리 온도 보충: 베터리 마다 온도가 서로 다름에 따라, 각기 다른 충전전압 보충을 제공합니다.
충전시간초과 설정: 설정시간 플래그로 베터리 과충전을 보호합니다.
상세한 배치와 설정은 SBP-001의 사용 설명서를 참고하여주십시오.
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=SBP-001
ENC-120-12을 예로 한 시범영상을 시청하여 주십시오.
만약 시스템에 강력한 자석이 설치되어 있다면 어떤 주의가 필요한가요?
고객시스템의 편리성과 빠른 수리보수를 위해 강력한 자석을 채용하셨다면, 자석의 위치는 필히 전원공급기와 먼 곳에 배치하실 것을 건의 드립니다. 이는 자석으로부터 내부의 자성 회로소자 교란을 막기 위함이며, 더 나아가 전원공급기 트리거링 보호 및 손상을 일으키기 때문입니다. 만약 공간의 제약으로 멀리 배치하기가 힘들 경우 전원공급기와 강력자석 중간에 금속 자성판을 하나 더 장착하실 것을 제안드립니다. (예를들면 강판, 철판…), 강력자성이 자성회로소자의 교란을 낮추게 됩니다.
베터리 충전의 경우 전원공급기를 어떻게 선택하면 될까요?
현재 시장에 선보인 민웰의 충전기제품은 ENC、HEP-600C、GC、PA、PB、RPB、RCB 등의 시리즈(30~1600W)가 있습니다. 만약 사용하고자 하는 충전 수요가 상술한 모델로 다소 부족하여 다른 모델 선택이 필요할 경우, 부하 초과 보호기능(OLP)이 가장 좋은 정전류 모델의 전원공급기를 선택하실 것을 제안드립니다. 왜냐하면 베터리에 전기가 없을 때, 전원공급기는 출력전류로 베터리에 전기가 없는 정도에 따라 베터리 용량을 증가 시킵니다. 이때 전원공급기의 보호 선로를 트리거링 하는 기회이며, 만약 선택한 모델의 과부하 보호방식이 Hiccup 또는 전원이 꺼지는 형식으로 베터리 충전을 중단 하면, 과부하 보호방식으로 정전류 모식에 이르고, 일정 전류가 베터리 충전을 향해 끊기지 않고 유지됩니다. 하지만 이는 과부하 사용에 속하므로, 과부하 보호 동작 점을 변경하실 것을 제안 드립니다. 만약 필요사항이 있으실 경우 Mean Well에 연락주세요.
직렬연결의 응용에는 어떠한 것들이 있나요?
전원의 직렬연결은 두 종류의 응용이 있습니다, 하나는 플러스 마이너스 전압의 응용이고, 다른 하나는 출력 전압을 증가시키는 응용방법입니다. 그 연결방식은 아래와 같습니다:
(1)플러스 마이너스 전압의 연결방법은 아래의 그림과 같습니다.
(2) 출력전압을 증가시키려면(전류 불변), 전원출력단에 이극관(diode)을 추가 병합해야 합니다. 이로써 가동 시에 조성되는 전원의 내부 손해를 방지하게 되고, 이극관(diode)의 정격전압은 V1+V2(아래 그림과 같음) 보다 커야 하며, 순간전류는 정격 출력전류보다 커야 합니다.
병렬 기능의 배치요구는 무엇인가요?
병렬전원 사용시, 출력전류의 증가를 없앨 수 있으며, 일부 모델은 심지어 예약기능을 구비하고 있습니다. 병렬 시 주의해야 할 점은 출력전압 및 배선저항 오차가 적어야 합니다. 그밖에 주의사항은 아래와 같습니다:
1. P(LP/CS)점을 PSP모델에 같이 연결하기만 하면(규격서의 병렬기능 소개를 참고해주세요), 입력, 출력을 먼저 병렬 연결 후 다시 아래의 그림표시와 같이 부하에 연결합니다. (일부 모델은 병렬 후 최소의 부하요구가 필요합니다)
2. 출력전압 오차는 가능한 비슷하게 조정 가능합니다. (오차 > 2%)
3. 각 모델 사이를 짧고 굵은 배선으로 연결 후 다시 부하에 연결합니다.
4. 병렬 후, 출력은 병렬 총 와트 수의 90% 입니다.
5. S.P.S 병렬사용에서, 만약 총 출력부하가 S.P.S 정격전류의 10% 이하 일 때, 부분 S.P.S의 지시등 또는 전원신호(Power Good、P ok、Alarm Signal)는 오작동 현상이 일어날 수 있습니다.
6. 병렬의 효과를 확실히 하기 위해, 일반적으로 병렬사용 총 기기 수는 4~6대로 제한합니다.
7. 일부 모델은 Control Connector에 +S,-S를 모두를 연결하여, 출력의 불안정을 줄여야 합니다.
무엇 때문에 부하는 전원이 모터, 전구 또는 전류성 로드에 순조롭게 켜지지 않게끔 하는 것인가요?
부하는 모터, 전구 및 전류성 로드(leading load)가 켜지는 순간에 전류가 과도하게 조성됩니다. 전원의 과부하 보호방법으로 정전류 설계 방식의 제품을 선택하실 것을 제안 드립니다.
당사의 시스템은 출력단지(GND)와 프레임접지(FG)가 공통지점입니다. 민웰의 전원제품을 응용하고자 하는데 가능한가요?
가능합니다, 당사의 제품은 모두 격리식 설계이기 때문입니다, 귀사의 시스템에 Ground와 프레임접지(Frame Ground)는 기본적으로 결합해 연결되어 있는 것은 관련 법규에도 문제가 없습니다, 단지 EMI영상에 주의가 필요합니다.
귀사의 제품을 사용하던 중, 뜻밖에 외각케이스에 전압이 있는 것을 발견하였습니다. 이것은 정상적인 현상인가요? 인체에 어떠한 손해를 입히거나 하지는 않나요?
EMI의 요구에 따라, 일반 POWER SUPPLY의 입력단에서 일부 소음여과 전기용량이 FG(외각 케이스)에 연결되어 있어, 외각케이스에 전기를 띠는 현상을 조성하게 됩니다. 그리고 이러한 현상은 IEC60950-1중에도 명확한 규범이 있습니다. 예를 들면: 정보기기의 리크전류는 필히 3.5mA보다 낮아야 하며, 정확하게 접지되어야만 해결이 가능합니다.
응용하고자 하는 장소의 조건에 의해 전원공급기 팬의 소음을 낮출 수 있나요?
전원공급기 내에 설치된 팬은 열을 발산시키는 것과 소음을 내는 것이 직접적인 관련이 있습니다. 만약 팬의 소음을 줄이고자 한다면 산열기능 역시 떨어지게 됩니다. 이는 제품의 신뢰도에 영향을 줄 수 있는 부분입니다. 그 밖에도 인증 시에 팬의 선택은 최소 풍량의 설정으로 제한을 받습니다. 어떠한 제품의 팬을 바꾸고자 할 때에는, 규정정의에 의거하여 필요 사항을 보충해 보내 승인 받고, 테스트 통과 후에야 비로서 비교적 작은 풍량의 팬을 사용할 수 있습니다. 만약 고객의 시스템에 소음문제가 있다면, 팬이 없는 제품으로 바꾸어 선택해 사용하실 것을 건의 드립니다. 혹은 민웰에 연락하시면 고객 조건에 맞게 수정하여 처리하여드릴 수 있습니다.
일반적으로 전원공급기를 수평 및 수직으로 배치할 때, 제품사용에 어떠한 주의점이 있나요?
작은 정격 내부에 팬이 없는 전원공급기는 설계상 대부분 가로형 배치 위주입니다. 만약 시스템 구조상의 문제로 전원공급기의 수직 배치가 필요하다면, 산열문제로 인해 비교적 높은 환경의 온도 하에 출력 정격 감액사용을 고려(제품 규격 설명서 참조)해야 합니다. 전원공급기 내부에 산열 팬이 함유된 모델로 말하자면, 수평형 과 수직형 배치방식에 별다른 차이가 없거나, 응용하고자 하는 시스템에 별도의 독립적 강제 산열팬을 제공하여 전원공급기를 알맞게 산열하는데, 그 배치방법에는 별다른 차이가 없습니다. Ex. SP-150 제품 감액곡선은 일반적으로 가로, 수직 배치의 응용환경의 온도 차이는 5°C , 그리고 강제산열, 자연산열은 20%의 출력정격 차이가 있습니다.
민웰의 충전기는 리튬베터리 또는 기타 종류의 베터리에 사용 가능한가요?
민웰의 모든 충전기는 연산축전지를 사용에 설계되었습니다. 각각의 리튬베터리 및 기타 종류의 베터리는 모두 충전, 방전의 특성을 가지고 있습니다. 그러므로 필히 민웰의 충전기를 고쳐서 각각의 베터리 혹은 사용자의 요구에 맞게 설정해야 합니다. 만약 도움이 필요하시다면 가까운 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.
전원 공급 장치가 고도가 높은 조건에서도 작동할 수 있을까?
MEAN WELL 전력이 높은 고도에서 작동할 수 있는 한계는 다음과 같습니다:
1. 팬이 없는 전원 공급 장치의 경우 1000m당 3.5°씩 작동온도를 낮추어야 합니다.
2. 팬이 있는 전원 공급 장치의 경우 동작 온도는 매 5°/1000m 마다 감소해야 합니다.
*안전 절연에 대한 우려 사항이 있는 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.
BIC-2200모델을 NTS/NTU/TS/TN 시리즈와 같은 일반 독립형 인버터로 사용할 수 있습니까?
아니요. BIC-2200은 그리드 타이 호환이 가능하도록 설계되었으며, 이는 BIC-2200이 안티-아이스랜딩 보호 기능으로 들어가 주전원에서 양방향 전원 공급 장치를 분리해도 AC에너지를 생성하지 않음을 의미합니다. 따라서 BIC-2200은 일반적인 독립형 인버터로 사용할 수 없습니다.
BIC-2200에서 배터리 모드와 C/D 제어 기능을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?
배터리 모드와 C/D제어 기능은 CANBus 통신 인터페이스를 통해서만 활성화할 수 있습니다. 만약 당신이 이 기능이 필요하다면, 저희의 공식 대리점에서 구입이 가능합니다.
How to select a MCB with S.P.S.?
A: Steps
- Check for the circuit breaker information in specification or installation. If it is not shown, you can calculate it according to the following steps.
- Enter MEAN WELL Expo with following LINK. https://expo.meanwell.com/cbs/index.html
- Fill in the values of inrush current , T50(Note 3) and Rated AC current that is defined in the specification accordingly.
- The result must be verified onsite.
B: Calculation demonstration
Taking HLG-600H as an example, the inrush current is 70A, the T50 is 1000us, and the AC current under 230VAC is 3.3A. The result will be shown after the finishing of parameter entering.
The second column indicates the maximum number of HLG-600Hs that can be connected to one circuit breaker. For example, if B10 is selected, only one HLG-600H can be connected, and if D16 is selected, four HLG-600Hs can be connected.
The following is a description of the classification of circuit breakers according to the tripping current characteristic curve:
Classification | Tripping Current | Applicable places |
A | (2~3)*In | For protection of very sensitive circuits such as semiconductors. |
B | (3~5)*In | Suitable for computers, electronic equipment and residential circuit protection. |
C | (5~10)*In | For control circuits of general device, protection of illuminating circuits with high inrush current and all other supplementary circuits. |
D | (10~20)*In | Protection for high inrush loads like transformers, solenoid valves, etc. |
To operate with MEAN WELL power supplies, a MCB with a tripping characteristic “C” or “D” is recommended.(In : Rated Current)
Note: 1. MCB data adopts with ABB’s product, relevant data is only for reference. Different set-up may result difference.
2. Please contact MEAN WELL technicians for product without T50 information.
3. T50 is the time width of 50% of the inrush current value.
![](./Upload/htmlEdit/20220428_052102application-Q16-PIC2.jpg)
C: Inrush Current Limiter
For details, please refer to the following technical article " Introduction and Selection: ICL-16 Series and Circuit Breakers "
https://www.meanwell.com/newsInfo.aspx?c=5&i=765
What is the difference between 3-phase 3-wire and 3-phase 4-wire systems and how to wire?
There are two basic three-phase configurations: wye (Y) and delta (Δ). The delta connection is to connect the power sources or loads of each phase in turn to form a triangular ring. Star connection is to connect one end of the power sources or loads of each phase at one point to form a neutral point. If a neutral wire is drawn from this neutral point, the whole structure becomes a three-phase four-wire system.
Connection of 3 3Φ4W & 3Φ3W
Comparison of 3Φ4W & 3Φ3W
Connection | Recommended products | Application features |
3Φ4W | RST-5000/10000/7K5/15K | Single-phase input available |
3Φ3W | SHP-10K | Simple connection with AC main |
무엇 때문에 LED 램프 설계상, LED구동 IC일때 LED전원을 순조롭게 켤 수 없는 현상이 발생하는 것인가요? (전압은 LED에 겸제 되어 정격전압 값까지 상승할 수 없음)
사용회로가 서로 다름에 따라 조작문제 역시 다르며 아래와 같습니다:
- 전압이 오르는 유형의 전류구동 IC
구동 IC의 시동전압은 모두 LED 램프의 순방향 작업전압보다 크게 밑돌게 됨에 따라, 구동 IC가 저전압 시 곧 시동을 시작하고, 심지어 IC 시동전압은 때때로 전원전압의 반도 못 미치게 됩니다. 이때 만약 정격출력에 도달하면, 구동전류는 전원공급기 출력 정격전류의 최소 2배 이상에 달하게 됩니다. 그로인해 전원공급기는 이러한 큰 전류와 구동LED정전류 모듈을 제공할 수 없게 됩니다. - 전압이 내리는(Buck)유형의 전류구동 IC선택한 전원출력 전압이 LED램프의 순방향 전압보다 높을 때(예를들어 전원출력 48V, 그리고 LED 램프가 24V일 때, 그리고 이 두 사이의 정격이 같을 때), 전원시동이 LED에 시작하여 통할 때 LED전원공급기는 즉시 정전류 운전모드로 진입합니다. 그로 인해 이때 LED의 소비전력 설정은 전원 정전류의 구동능력보다 크고, 구동회로는 정상 작동할 수 없게 조성되며 전원전압은 겸제 되어 LED 램프의 순방향 전압은 낮습니다. 그러므로 LED구동설계시에 구동IC의 시동전압이 급증해 전원출력전압에 가까워지거나 천천히 시동기능을 늦출 것을 제안 드립니다(그림3과 같이) 전원출력전압이 형성되기를 기다린 후에 다시 구동모듈로 시동합니다. 또는 전원선택 시에(강압식 모듈 사용) 필히 전원출력전압이 LED램프전압에 가까운 것을 선택해야 하며 전원공급기에 구동정격은 필히 여유 있어야 합니다. (LED소비전력/0.85).
![](http://www.meanwell.com/Upload/htmlEdit/20180706_042617B3E.png)
DIM PIN은 PWM을 위한 조광 제어이고 PIN 역시 EN (Enable) DIM(or Enable)으로 표시되어 0V를 유지할 경우 내부 SW가 꺼집니다; DIM의 전압이 1.5V(Typ)에 도달할 때 Turn ON됩니다.
그래서 DRIVER의 시동전압을 Vstart로 설정하고: Vstart = (VDIM/RB) x (RA+RB), Vstart는LED 작업전압에 5~10% 높은 설정으로 하는 것이 원칙입니다.
LED조명설계상, 예를들어 LED 램프 설계를 12개 LED가 한 줄(VF 가정하여 3.5V), 4줄 병렬, 각 줄의 전류는 0.7A, 전원 출력단에 직접연결하고 정전류 구동기를 줄지여 연결하지 않았을 때, 어떻게 적합한 전원을 선택할 수 있나요?
먼저 작업에서 LED전원은 정전류 유형의 전원을 선택해야 합니다. 각 줄의 LED작업 전압=3.5V X 12颗 = 42V LED 조명기구에 총 필요한 전류=0.7A X 4줄병렬=2.8A LED 전원의 필요 와트 수=42V X 2.8A = 117.6W LED 전원공급기 와트 수, 전압선택은 가장 근접한 필요한 와트 수 보다 커야 하고, 전압자는 150W/48V 수요의 LED전원공급기 선택해야 합니다. 전압, 와트 수의 전원은 정전류 구간과 PF>0.9의 정의 요구에 부합하는지 다시 확인하고 선택해 사용해야 합니다.
(117.6W/150W = 78.4% > 75%) 예를 들어 이러한 문제는 CLG-150A-48V 를 선택하여 출력전류를 2.8A로 조절해야 합니다.
주의: 일반적으로 동일한 무리의 LED의 VF전압은 일구간(예3.4~3.6V)의 가능성이 있고, 각각의 LED는 차이가 있으며, 전원을 선택할 때 이 차이를 고려할 필요가 있습니다.
동일한 문제, 예를들어 조명기구 설계상 LED 조명등 띠가 직렬 정전류 구동기의 방식 일 때, 적용할 전원을 어떻게 선택해야 하나요?
먼저 LED 각줄의 순방향 전압총수를 확인해야 합니다. 그 위에 정전류 구동기의 전압 약 2V를 각 줄의 LED 작업전압=3.5V X 12개=42V 구동전압 = 42V + 2V = 44V LED전류 = 0.7A X 4직병렬 = 2.8A 구동회로 와트 수=44V X 2.8A = 123.2W LED 전원공급기 와트 수, 전압선택은 가장 가까이 접근해 있는 필요 와트 수보다 커야 합니다. 전압자는 먼저 150W/48V의 LED전원공급기 선택이 필요하고, 구동회로의 실제 와트 수는 PF>0.9의 정의 요구(123.2W /150W = 82.13% >75%) 에 부합하는지 다시 한번 확인해야 합니다. 예를들어 이 문제는 CLG-150A-48 모델로 출력전압을 44V로 조정하거나 직접 사용할 수 있습니다.
LED전원공급기는 하나로 합쳐 연결해 사용 가능한가요?
민웰 LED power supply는 병렬기능이 없어 병렬사용이 불가합니다. 만약 큰 와트 수를 필요로 할 경우, 충분한 와트 수의 전원공급기 또는 LED를 여러 개로 분할하여 각각에 전원을 공급하거나 LED배치상 그림(5)표시에 따라, 각각의 전원공급기 출력의 회로를 나눠야 합니다. 거꾸로, 작은 와트 수의 LED 램프를 하나로 합쳐 연결한 비교적 큰 정격의 LED전원공급기로 구동(그림5 표시)합니다. 단, 필히 전류를 균등하게 분배해야 하는 점을 고려해야 합니다.
민웰 LED전원은 갑작스러운 벼락에 최대 얼만큼 견딜 수 있나요?
민웰 LED전원공급기 제품라인 중, 벼락을 견디는 능력이 가장 높은 것은 CEN, CLG와 HBG, HLG, HLN, HLP, HVG, HSG 시리즈 제품입니다. 이는 중공업등급(4kV)에 달하며, 만약 SURGE 전압과 같이 더 높은 레벨이 필요할 경우 그림(8)에 표시한 것과 같이 외부에 ZNR(470V)또는 가스관(500V)을 추가 설치할 수 있습니다. 그러나 전반적인 안전 규격 사항을 고려해야 합니다. 많은 등기구를 응용할 경우, 법규에 부합하기 위해 벼락전압보호기(SPD: Surge Protection Device)를 추가설치가 가능합니다.
3 in 1조광에 응용되는 조광기를 추천해주실 수 있나요?
3 in 1 조광은 민웰에서 가장 널리 사용하는 조광제품입니다. 특정 기업의 조광기와 배합할 필요가 없으며, 조광기의 사양(전압1~10V/10V PWM /저항)이 사양서 정의에 부합하기만 하면 결합해 사용할 수 있습니다.
LED 조명등 띠를 조광 하려 할 때에는 어떤 제품을 선택해야 하나요?
일반적을 LED램프는 직렬연결 저항이 있기 때문에, LED 전원은 필히 정전압 구동방식을 채용하여 정전압 조광모델을 사용하실 것을 제안 드립니다. 예를들면 PWM 시리즈 입니다.
하나의 조광기 설치로 몇 개의 3 in 1조광제품을 제어할 수 있는지 어떻게 알 수 있을까요?
3+1 조광제품에 필요한 전류는 0.1mA입니다. 조광기의 정격전류를 0.1mA로 나누면 몇 대의 제품을 제어할 수 있는지 알 수 있습니다. 저항 조광 응용의 경우, 100% 조광출력 일 때의 전기 저항 값은 100Kohm에서 기기의 수를 나눈 것입니다.
LED 정전류 제품을 충전기로 사용하는 것이 가능한가요?
민웰에는 매우 많은 종류의 충전기 제품이 있습니다. 먼저 민웰의 충전기 제품을 우선 선택하실 것을 제안 드립니다. 왜냐하면 충전기 제품은 안전 및 제품 테스트를 막론하고 충전응용으로 제품이 조건에 부합하는지를 고려해야 합니다. 만약 적합한 제품을 찾기 어려운 경우라면, 민웰의 LED 정전류 제품은 정전류 충전기로 사용이 가능합니다. 고객이 필요한 베터리의 충전전류와 전압에 따라 적합한 제품을 선택하여 주세요
민웰의 조광제품은 매우 다양한데, 어떻게 선택해야 하고, 그 장점과 단점은 무엇인가요?
민웰 LED조광제품은 조명기구가 응용되는 장소와 시장요구에 의해 설계되는 조광방식입니다. 먼저 조명기구의 응용 유형별로 LED제품을 선택하시고, 둘째 본 제품의 조광방식에 따라 조광기를 선택하실 것을 제안 드립니다. 만일 응용장소를 고려하지 않을 때의 장점과 단점은 아래와 같습니다.
MW LED 제품은 최대부하에서 사용이 가능한가요? 아니면 일반적인 전원공급기처럼 70%의 부하가 필요한가요?
MW LED 제품은 최대부하에서 사용이 가능합니다. 그러나 모델에 대한 년간 안전보장은 Tc온도제한에 대한 정의가 있습니다. 만약 LED power supply를 고온의 환경에 두거나 5년의 보증기간을 필요로 할 경우에는 부하를 내려 사용하셔야 합니다.
LDD/LDH제품은 직병렬로 응용이 가능한가요?
LDD/LDH 시리즈의 출력과 제품내부의 전환회로 소자는 연결되어 있습니다. 만약 출력을 직병렬로 응용하게 되면 제품에 손상을 주게 됩니다.
LED제품의 입력, 출력선은 최대 얼마나 길게 연결 가능한가요?
선 손실의 상황을 고려하여, 입력단의 선을 길게 하여 응용할 것을 제안 드립니다. 만약 출력단의 선을 길게 할 경우, 선의 손실이 구동전압부족으로 인해 등기구가 정상 작동하지 않는 현상을 야기한 것인지 확인이 필요 합니다. 선을 길게 늘리면 제품 EMD특성에 영향을 주게 되어 고객은 이를 거듭 확인해야 합니다.
민웰의 LED 전원공급기를 사용시에 LED에 미세한 명암변화나 섬광현상은 무엇 때문인가요?
민웰은 LED전원에 대한 일렬의 상품을 출시했습니다. 일부의 경우에는 원가 고려로 인해 단일 PFC 회로구조를 선택해 사용했는데, 이러한 구조의 경우 다음과 같은 사용 제한이 있습니다.
- AC 변화 저항능력
이러한 구조는 입력(Input) 전해커패시터를 사용하지 않는데, 만약 전원 량이 불안정한 곳에서 사용하게 되면, 출력전압과 전류 역시 불안정하게 되어 LED에 명암변화 현상을 일으킵니다. 만약 입력전원이 안정된 경우에는 이러한 문제가 발생하지 않습니다. - 출력 맥동 전압(output ripple voltage)
입력 역시 전해커패시터 여파를 사용하지 않는 이유로, 출력여파 전압은 일반적으로 dual stage PFC 구조보다 크며, 그림(4)표시와 같습니다. 경우에 따라서 맥동전압의 파곡이 너무 낮게 되면, 직렬 정전류 IC 응용시에 구동전압부족으로 인해 LED에 섬광을 일으킵니다. 이때 전원공급기의 출력전압을 높게 조절해서, 출력전압 파곡을 구동전압보다 높게 해야하며 그렇지 않으면 높은 등급의 전압 출력 전원공급기를 선택합니다. - 고조파전류(Harmonic current)
Single stage PFC 전원공급기를 정전압(Constant voltage)에 응용한 조건일 경우(일반적으로 직병렬 정전류 IC사용을 가르킨다), 그 중 고조파전류는 더 나빠질 수 있습니다.
응용장소가 입력전원이 불안정한 지역이거나 직렬 정전류 IC응용에 속한 경우, 표(一)중 “일반 범용성”의 모델(非Single stage PFC구조)을 선택하시거나 민웰 업무담당자 또는 엔지니어에게 연락 주십시오.
민웰의 LED 조광전원제품을 사용하는데 왜 디밍이 안 되는 것인가요?
먼저 조명기구의 구동방식을 확인해주세요. 만약 정전류 조명기구라면 LED 직렬 전압이 사양서에 정의된 정전류 구간 내에 있는지 확인이 필요합니다. 만약 정전압 조명기구(예: LED 램프)라면 디밍 제품을 올바르게 선택했는지 확인해주세요. 정전압 구동은 반드시 PWM시리즈 혹은 XLN-60/XLC-60시리즈에서 PWM출력이 가능한 제품을 선택해야 합니다.