지능형 제어분야
MEAN WELL의 지능형 제품은 무엇입니까?
MEAN WELL의 지능형 제품은 통신 인터페이스가 장착된 제품이며, 인터페이스를 통해 기능을 조정하거나 변경할 수 있습니다. 지능형 배터리 충전기인 RPB-1600을 예로 들자면 유저들은 PMBus 통신 프로토콜로 충전 곡선을 쉽게 조절해 다양한 종류의 배터리를 처리할 수 있습니다.
>> PMBus
PMBus stands for Power Management Bus, which is an open standard power-management protocol, featuring flexibility and highly versatile standard. Those intelligent products with the protocol are able to do parameter settings, such as output voltage/current, status reports, etc. The models are as below:
RCP-2000
RCP/RPB/RCB-1600
RSP-1600PM
DRP/DBR/DBU-3200
DPU-3200PM
PHP-3500
UHP-1500/2500
HEP-1000
HEP-2300PM
SHP-10KPM
CMU2C-P
>>CAN bus
The Controller Area Network bus is a serial communication bus designed for robust and flexible performance. Those intelligent products with the protocol are able to do parameter settings, such as output voltage/current, status reports, etc. The models are as below:
RSP/RCP/RPB/RCB-1600CN
DPU/DRP/DBU/DBR-3200CN
PHP-3500CN
UHP-1500CN/2500CN
HEP-1000CN
HEP-2300
SHP-10K
DRS-240CAN/480CAN
CMU2C-C
>>Modbus
Modbus is a data communications protocol that was originally designed for PLCs. There are many variants of Modbus protocols, MEAN WELL selected Modbus RTU (Remote Terminal Unit) with EIA-485 because of advantages of robust and flexible performance. Those intelligent products with the protocol are able to do parameter settings, such as output voltage/current, status reports, etc. The models are as below:
HEP-2300MOD
SHP-10KMOD
DRS-240/480
>>DALI
DALI stands for Digital Addressable Lighting Interface, a digital, internationally adopted language used to control lighting such as LED Drivers. Those products/drivers with the protocol are able to cooperate with DALI controller to form smart luminaires for interior use. The models are as below:
LCM-25DA/40DA/60DA
LCM-40UDA/60UDA
ELG-75CDA/100CDA/150CDA/200CDA/240CDA
ELG-75DA/100DA/150DA/200DA/240DA
HLG-320-CDA
HBG-100DA/160DA/200DA/240DA
HBC-100PDA/160PDA
HVGC-480ADA/650DA
LDC-35DA/55DA/80DA
PWM-60DA/90DA/120DA
DAP-04
LDD-H-DA
>>DALI-2
DALI-2 is an updated version of DALI. The main difference for DALI-2 is that specification of electrical tolerances is more precise and it added new commands, such as extended fade-time, making fades from 0.1 seconds up to 16 minutes. DALI-2 products/drivers not only can work with DALI-2 application controllers and input devices, but also can be installed into DALI system. The models are as below:
LCM-25DA2/40DA2/60DA2
PWM-60DA2/90DA2/120DA2/200DA2
XLG-50/75/100/150/200/240/320-DA2
ELGC-300-L/M/H-ADA
HBGC-300-L/M/H-ADA
HVGC-1000-L/M/H-DA
LDC-55DA2
LCM-40TW
DLC-02
>>KNX
KNX is an open standard for commercial and domestic building automation. It controls all aspects of home and building control such as: lighting, heating, cooling and ventilation, blinds/ shutters. Those products/drivers with the protocol are able to cooperate with KNX controllers and switches to form small home network or being installed into smart commercial building. The models are as below:
LCM-25KN/40KN/60KN
PWM-60KN/120KN
XLC-25/40/60KN
KAA-8R(-10)
KAA-4R4V(-10)
KDA-64
KNX-40E-1280D
DLC-02KN
MEAN WELL은 빌딩 자동화를 위해 어떤 솔루션과 제품을 제공 하나요?
빌딩 자동화를 위해 MEAN WELL은 KNX를 솔루션으로 잘 활용합니다. 자세한 정보 및 관련 신청은 KNX빌딩 자동화 웹사이트를 참조하십시오.
http://building.meanwell.com.tw/
MEANWELL은 무선 조명 제어를 위해 어떤 솔루션과 제품을 제공합니까?
무선 조명 제어를 위해 MEAN WELL은 블루투스 저(low)에너지 메시(mesh)를 잘 활용합니다. 현재 제품 라인에는 LXM-IOT와 PWM-IOT 시리즈가 있으며, 정전류 및 정전압 제어의 용도에 채택할 수 있다. 자세한 내용은 사양을 참조하십시오.
CASAMBI 앱으로 제어 가능한 유닛은 몇 개 일까?
CASAMBI 앱으로 한번에 제어할 수 있는 노드는 125개이다.
MEANWELL은 산업 자동화를 위해 어떤 솔루션과 제품을 제공합니까?
산업 자동화의 경우 MEAN WELL은 디지털 제어 및 모니터링을 위해 PMBus와 CAN버스 사용할 것을 제안합니다. 버스의 소개 및 차이점은 아래의 기술 노트 링크를 참조하십시오.
http://configurable.meanwell.com.tw/newsInfo.aspx?c=5&i=634
Model / interface | PMBus | CAN bus |
RSP-1600/DPU-3200
UPH-1500/2500
|
By request | By request |
RCP/RxB-1600 DRP-3200/DxB-3200 PHP-3500 HEP-1000 |
As standard | By request |
RCP-2000 | As standard | X |
DALI에서 선형과 로그 조광 곡선의 차이는 무엇입니까?
일정한/선형 속도로 밝기가 증가하는 것은 인간의 눈으로는 관찰되지 않습니다. 조광 곡선이 로그 모드에 있는 광원은 인간의 눈에 선형적으로 증가하는 것을 보여줍니다. DALI에는 사용자가 선택할 수 있는 선형 및 로그 조광 곡선이 있습니다.
CAN버스 통신 인터페이스가 장착된 MEAN WELL 제품의 최대 통신 거리는 얼마입니까?
MEAN WELL의 CAN버스 제품은 ISO 11898을 충족하며 bus의 속도는 250kbps입니다. 제품의 최대 통신거리는 최소 150m입니다.
DALI-1과 DALI2의 주된 차이점은 무엇입니까? 사용 전 주의사항이 있습니까?
DALI-2는 DALI-1의 업그레이드 버전입니다. DALI-2는 다음 내용에 맞게 조정되고 최적화 되었습니다.
1. 전기적 허용오차 보다 정확한 사양과 사양의 재구성은 DALI-2를 덜 위험하게 만듭니다.
2. DALI-2는 14개의 새로운 명령/기능을 추가하고 1개의 명령을 제거했습니다. 가장 중요한 것은 확장입니다.
3. DALI-2는 어플리케이션 컨트롤러 입력 장치 및 제어 기어 사이의 통신 시퀀스를 최적화합니다. 다른 제조업체의 장치들이 동일한 DALI 버스에서 함께 작동할 수 있게 합니다.
4. DALI-2 제품은 DALI-2를 사용하기 전에 DiA협회에 의해 완전히 인증되어야 합니다. 상표의 DALI-1과 DALI-2 생성물은 함께 사용될 수 있으며, 호환성 문제는 아래의 표에 나와 있습니다.
DALI-1과 DALI-2 생성물은 함께 사용될 수 있으며, 호환성 문제는 아래의 표에 나와 있습니다.
설정 | 설명 |
DALI-1콘트롤 기어가 있는 DALI-2어플리케이션 콘트롤러 | 호환가능하나, DALI-1콘트롤 기어내에 DALI-2의 신규 기능이 없음. |
DALI-1시스템내에 장착된 DALI-2 컨트롤 기어 | DALI-2콘트롤 기어는 시스템과 호환 가능 |
DALI/KNX/CAN 버스/PMBus의 최대 통신 케이블 길이는 얼마입니까?
표를 참조해 주세요.
인터페이스 | 길이(m) | 케이블 |
DALI | 300 | 1.5 mm^2 |
KNX |
KNX power-KNX device : 350 KNX device-KNX device : 700 From – End : 1000 |
KNX cable |
CANBUS | 150 | 일반 통신 케이블 |
PMBUS | 10 | 일반 통신 케이블 |
원하는 제품의 통신 규약은 어디서 받을 수 있나요?
RCP-1600과 같이 PMBus가 장착된 모델의 경우 사용 설명서의 통신 인터페이스 장을 참조할 수 있습니다. RCP-1600-48CAN과 같은 옵션(비표준)으로 인식된 경우, 현지 대리점을 통해 신청해 주세요.
왜 DALI 드라이버는 DALI 마스터라고 불릴 수 없을까?
표에 여러가지 이유가 있습니다:
발생 가능한 원인 | 제안 솔루션 |
드라이버에 연결된 AC가 없습니다 | 다시 시도하십시오 |
DALI 통신 라인이 꺼져 있습니다 | BUS에 연결한 후 다시 시도하십시오 |
드라이버 또는 컨트롤러가 손상됨 | 수리를 위해 제조업체에 문의하십시오 |
그래도 문제가 해결되지 않으면 현지 대리점에 문의하거나 MEAN WELL에 문의하여 도움을 요청하십시오.
나의 PMBus/CAN 버스 장치에 통신 문제가 있습니다. 어떻게 해결하거나 개선할 수 있습니까?
이 표에는 몇 가지 이유가 있습니다.
가능한 원인 | 제안 솔루션 |
주소 지정 오류 | 주소를 다시 지정한 후 다시 시도하십시오 |
데이터 속도 오류 | PMBus 모델은 100kHZ, CAN bus 모델은 250kbps로 설정하십시오 |
전원이 꺼져 있습니다 | 전원을 켠 후 다시 시도하십시오 |
통신선이 꺼져 있습니다 | Bus에 연결한 후 다시 시도하십시오 |
노이즈 간섭 | MCU 또는 컨트롤러 전에 격리 IC를 추가하여 노이즈 감소 |
그래도 문제가 해결되지 않으면 현지 대리점에 문의하거나 MEAN WELL에 문의하여 도움을 요청하시기 바랍니다.
KNX 제품에 대해 자주 묻는 질문은 무엇이며 어디서 찾을 수 있나요?
MEAN WELL은 KNX 문제를 세 가지 측면으로 나누었다 : ETS/Frimware, 어플리케이션 그리고 KNX 데이터 보안.
자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.
https://building.meanwell.com/qa.aspx?c=9
CAN 버스에 대한 통신 안정성을 높이는 방법은 무엇입니까?
차등 신호로서 버스의 양쪽 끝에 종단 저항을 추가하면 신호 반사를 최소화 하고 인터페이스에 대한 통신 신뢰도를 높일 수 있습니다. 적적한 저항은 120Ω +/- 10Ω이며 최소 전력 정격은 220mw입니다.
CANBus를 사용할 때 전류를 0으로 조정할 수 없는 이유는 무엇입니까?
CANBus를 사용할 때 전류 조정 파라미터는 실제로 전류 제한 조정을 위한 파라미터입니다. 당신은 이 기능을 MEAN WELL이 다른 산업용 PSU를 위해 구현한 PC 기능으로 인식할 수 있습니다.